结果:找到"​模拟试验器 FNS-AX3 A16B ",相关内容1000条
  • PCB板绘制
  • 在绘制PCB板时,数字地与模拟地需要分开处理吗?如果需要又该怎么处理?求大佬解答。
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 地数字地 发帖人:小陈xc 发帖时间:2023-09-12 16:14:00
  • keysightE8257D模拟信号发生器
  • keysightE8257D模拟信号发生器主要特性和功能JIANG计量级频率和电平精度以及出众的失真和杂散特性,满足您zui严格的要求1W输出功率,支持大功率器件测试,并且能够克服测试系统损耗PSG超低的相位噪声能够满足多普勒雷达、ADC和接收机阻塞测试的严格要求可以为信号添加AM、FM、PM和脉冲调制,以支持器件和电路表征借助频率扩展模块可以满足高达1.1THz的测试系统频率需求频率67GHz,Exernalsourcemodulesto1.1THz性能水平◆◆◆◆◆◇1GHz时的输出功率-135dBm至+21dBm1GHz时,20kHz频偏处的相位噪声-143dBc/Hz频率转换<...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: keysight E8257D信号发生 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-24 20:08:00
  • ​手把手教你用LOTO虚拟示波器搭建测试系统整机
  • 虚拟示波器如果用于个人的研发调试工作,主要能体现出它的小巧便携以及功能强大。而它的另一个巨大优势,可集成性可定制性高,则是在我们做项目中搭建测试系统的时候才能更好的体现出来。通常测试系统要求长时间工作,稳定性好,我们主推OSCA02系列的LOTO虚拟示波器,比较适合工业环境的应用和定制。测试系统在硬件上一般需要测电压量以及电流量,软件上可能独立也可能和PLC之类的其他系统进行连接互通。虚拟示波器比较适合应用在需要显示被测信号波形以及计算波形复杂参数的应用中。这些应用PLC和其他一些常用工业组件是做不了的。我们以制动器产品测试系统为例,简单演示如何用LOTO虚拟示波器OSCA02和周边模块搭建...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚示波,搭建测系统整机 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-02-07 11:00:00
  • 手把手教你用LOTO虚拟示波器搭建测试系统整机
  • 虚拟示波器如果用于个人的研发调试工作,主要能体现出它的小巧便携以及功能强大。而它的另一个巨大优势,可集成性可定制性高,则是在我们做项目中搭建测试系统的时候才能更好的体现出来。通常测试系统要求长时间工作,稳定性好,我们主推OSCA02系列的LOTO虚拟示波器,比较适合工业环境的应用和定制。测试系统在硬件上一般需要测电压量以及电流量,软件上可能独立也可能和PLC之类的其他系统进行连接互通。虚拟示波器比较适合应用在需要显示被测信号波形以及计算波形复杂参数的应用中。这些应用PLC和其他一些常用工业组件是做不了的。我们以制动器产品测试系统为例,简单演示如何用LOTO虚拟示波器OSCA02和周边模块搭建...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚示波,测系统 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-02-02 16:50:00
  • DP1363F与CLRC663的兼容性对比区别
  • DP1363F收发器DP1363F支持下列操作模式•替代兼容CLRC663/RC663•读写模式支持ISO/IEC14443A/MIFARE•读写模式支持SO/IEC14443IB•JISX6319-4读写模式支持(等效于FeliCa1方案)•相应于ISO/IEC18092的被动发起方模式•读写模式支持ISO/IEC15693•读写模式支持ICODEEPCUID/EPCOTP•读写模式支持ISO/IEC18000-3mode3/EPCClass-1HFDP1363F.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 读卡, 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-10-25 14:11:00
  • 美国NC7WB66低电压双通道SPST常开模拟开关
  • FSA266或NC7WB66是超高速(UHS)双单刀单掷(SPST)模拟开关或2位总线开关。该器件采用先进的次微米CMOS技术制造,实现了高速使能和停用时间,并且在宽VCC范围内具有低导通电阻。该器件的额定工作范围为1.65到5.5VVCC。该器件是采用独立CMOS兼容开关使能(OE)控制的双通道开关。当OE为高电平时,开关接通,端口A连接到端口B。当OE为低电平时,开关断开,两个端口之间存在高阻抗状态。使能输入容差电压最高可达5.5V,且与VCC工作范围无关。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 开关ONSEMI 安森美 开关 发帖人:捷比信实业 发帖时间:2022-09-27 10:35:00
  • ​模拟试验器FNS-AX3A16B
  • 电快速瞬变脉冲群模拟试验器FNS-AX3A16B产品简介蒋电快速瞬变脉冲群模拟试验器FNS-AX3A16BB50B电快速瞬变脉冲群模拟试验器FNS-AX3A16BB50B电快速瞬变脉冲群模拟试验器FNS-AX3A16BB50B电快速瞬变脉冲群模拟试验器FNS-AX3A16BB50B产品详细信息特征-符合EN/IEC61000-4-2_ED2标准的电快速瞬变脉冲群模拟试验器。-*大4.8KV的输出电压,*高2MHz的脉冲频率,可进行远超标准的试验。-通过程序扫描模式可连续进行长时间的试验。-采用触摸屏,设定画面可视性强。-通过4种试验模式(IEC/手动/程序/扫描)进行各种目的的试验。-和大容...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: ​ FNS-AX3 A16B 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-18 23:29:00
  • 【全五册】《新概念模拟电路》合集下载
  • 历时四年,在好评如潮的《你好,放大器》之后,西安交通大学电气工程学院杨建国老师携模电力作《新概念模拟电路》再度归来!一样的风趣幽默,一扫模电的枯燥无趣;一样的生活化语言,深入浅出让深奥的模电简单易懂。不一样主题,更深入详细的阐述和丰富的电路案例,杨教授要将每一个技术主题讲透讲明白。5部“魔电秘籍”已经悉数现世,流传于江湖之上。但是仍有不少勇士由于秘籍残缺导致“斗魔技”尚未融会贯通。然而这场斗“魔”之战最重要的一波攻势已在聚集在此危急关头,杨老决定将5部秘籍合而为一昭告天下助所有勇士一臂之力,合力斗“魔”资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。《新概念模拟电路》全五册.pdf
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电路 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-23 12:00:00
  • 【最新全册】ADI《模拟对话》2015-2016中文版
  • 《模拟对话》是ADI公司创办和出版的免费技术杂志。刊载模拟、数字和混合信号处理产品、应用、技术、软件和系统解决方案设计的相关文章。自1967年以来,在线版每月发行一期,印刷版每年发行四期。现已成为业界发行时间最长的专业技术杂志,汇聚了ADI工程师的先进设计思想,是技术成长的必备指南、学习充电的良品。《模拟对话》杂志和ADI一样,已经五十多岁了!见证全球模拟电子技术创新历程的《模拟对话》,帮助了全球工程师的成长。最新的1期就在这里,需要的小伙伴点击链接免费下载吧。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。《模拟对话》-2015-2016_cn.pdf
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: ADI 对话 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-03 11:56:00
  • arduino学习笔记13Arduino的模拟输入+arduino学习笔记14Arduino的模拟...
  • arduino学习笔记13Arduino的模拟输入(由于春节放假,本人停止了内容的更新,非常抱歉各位立创社区的社友)Description介绍从指定的模拟引脚读取值。Arduino主板有6个通道(Mini和Nano有8个,Mega有16个),10位AD(模数)转换器。这意味着输入电压0-5伏对应0-1023的整数值。这就是说读取精度为:5伏/1024个单位,约等于每个单位0.049伏(4.9毫伏)。输入范围和进度可以通过analogReference()进行修改。模拟输入的读取周期为100微秒(0.0001秒),所以最大读取速度为每秒10,000次。Syntax语法analogRead(pi...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: arduino学习笔记+输入+输出 发帖人:天南北斗 发帖时间:2019-02-19 22:50:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: